剰余を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double  __far   fmod(double x, double y);
[戻り値]
xをyで割った剰余である浮動小数点数値を返します。
x,またはyが非数である場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
xが±∞の場合,またはyが0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
xが±∞でなく,yが±∞である場合,xを返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
[詳細説明]
xをyで割った剰余である浮動小数点数値を求めます。つまり,yが0でない場合に,ある整数iに対してx - i * yの値を求めます。その結果はxと同じ符号で,絶対値はyの絶対値より小さくなります。