RI600PXのレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
 
 -  [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
 
 -  [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
 
 RI600PXのレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
 
 なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
 
 
  
  
    |  | 
 レディ・キューの現在状態を示すアイコン,およびタスクの優先度を以下の形式で表示します。
 | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 キューイングされているタスク(READY状態,またはRUNNING状態のタスク)の総数を表示します。
 | 
 
 レディ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,実行可能タスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
 
 なお,実行可能タスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
 
 図A―28  [レディ・キュー]タブ(実行可能タスク情報)
 
 マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
 
 
  
  
    |  | 
 表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  | 
 表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
  
    |  |  | 
 
 
  
  
    |  | 
 リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
 |