メモリ パネルにおいて,メモリ値の表示桁数の設定を行います。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示桁数を設定...]を選択 | 
[各エリアの説明]
表示する桁数を10 進数で直接入力により指定します。
指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおける[サイズ表記]の設定により,次のように異なります。
|  |  | 
| 
4ビット | 
2~512注 | 
| 
1バイト | 
1~256 | 
| 
2バイト | 
1~128 | 
| 
4バイト | 
1~64 | 
| 
8バイト | 
1~32 | 
| 
注 | 偶数値でのみ指定できます(奇数値が入力された場合,1つ大きな値に変更されます)。 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
OK | 
指定した桁数でメモリ値を表示します。 | 
| 
キャンセル | 
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。 | 
| 
ヘルプ | 
このダイアログのヘルプを表示します。 |