次に示すカテゴリごとに,デバッグ・ツールとの接続に関する設定を行います。
エミュレーションする内部ROMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
エミュレーションする内部RAMサイズを表示します(単位:Kバイト)。
選択しているマイクロコントローラのデータフラッシュ・メモリ領域のサイズを表示します(単位:Kバイト)。
選択しているマイクロコントローラがデータフラッシュ・メモリ非搭載品の場合は,[0]を表示します。
ドロップダウン・リストによる選択,または直接入力により,0.001~99.999(単位:MHz)の範囲の数値を指定します(デフォルト:[内蔵クロックを使用する])。
なお,X1/X2発振の場合は,クロック周波数を指定してください。
また,PLL搭載品で外部クロック発振の場合は,発振器/発振子の周波数(PLL設定前)を指定してください。
ドロップダウン・リストによる選択,または直接入力により,0.001~99.999(単位:kHz)の範囲の数値を指定します(デフォルト:[内蔵クロックを使用する])。
プログラム停止中にモニタ・プログラムが動作するクロックを,次のドロップダウン・リストより選択します。
このカテゴリでは,E20とホスト・マシンとの接続に関する設定を行います。
接続されているE20のシリアル番号をドロップダウン・リストにすべて表示します。
なお,ドロップダウン・リストはドロップダウン時に毎回更新します。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが,フラッシュ・メモリのROMセキュリティ機能(オンチップ・デバッグ・セキュリティID)をサポートしている場合のみ表示されます。
内部ROM,または内部フラッシュ・メモリ上のコードを読み出す際のセキュリティIDを指定します。
直接入力により,20桁の16進数(10バイト:0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE)で指定します(デフォルト:[00000000000000000000])。
なお,オンチップ・デバッグ・セキュリティIDについての詳細は,E20のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
なお,[いいえ]を選択した場合,デバッグ・ツールからフラッシュ・メモリ領域に対する書き換え操作が一切できなくなります。
このプロパティは,選択しているマイクロコントローラが,フラッシュ書き換えのワイド・ボルテージ・モードをサポートしている場合のみ表示されます。
フラッシュ書き換えを行う際に,ワイド・ボルテージ・モードで行うか否かを選択します。
ワイド・ボルテージ・モードで行う場合は[はい]を選択してください(デフォルト)。
このプロパティは,[フラッシュ書き換えを許可する]プロパティにおいて,[はい]を選択した場合のみ表示されます。
デバッグ・ツールと接続する際に,フラッシュROMの消去を行うか否かを選択します。
消去する場合は[はい]を選択してください(デフォルト:[いいえ])。
なお,このプロパティは,デバッグ・ツールと接続後,自動的に[いいえ]に設定されます。
ただし,このカテゴリは,選択しているマイクロコントローラがホット・プラグイン機能搭載品の場合のみ表示されます。
ホット・プラグイン接続,およびこのカテゴリ内の設定についての詳細は,「2.4.3 デバッグ・ツールをホット・プラグイン接続する【E1】【E20】」を参照してください。