Everything
2.12.3.2 プログラムを実行する

プログラムを実行します(「2.7 プログラムの実行」参照)。

タイマ開始イベント/タイマ終了イベントが設定されている条件が成立した時点で,タイマ計測を開始/終了します。

計測結果は,プログラムの実行停止後,イベント パネルにおいて,次のように確認することができます。

なお,このタイマ計測イベントは,タイマ開始イベント,またはタイマ終了イベントのいずれかが設定された場合に,イベント パネルでのみ表示されるイベント種別です。

図 2.139

タイマ計測イベント(タイマ開始イベント/タイマ終了イベント)の測定結果例