Everything
2.6.1 ソース・ファイルを表示する

ソース・ファイルの表示は,次のエディタ パネルで行います。

エディタ パネルは,ロード・モジュール・ファイルが正常にダウンロードされると,指定された位置(「2.5.1 ダウンロードを実行する」参照)のソース・テキストを表示した状態で自動的にオープンします。

手動でエディタ パネルをオープンする場合は,プロジェクト・ツリー パネルにおいてソース・ファイルをダブルクリックしてください。

なお,エディタ パネルの機能についての詳細は,「CS+ エディタ編」を参照してください。

図 2.71

ソース・ファイルの表示(エディタ パネル)