Everything
1.2 特  長

次に,CS+が提供するエディタ機能の特長を示します。

注意

C++ソース・ファイルは,CC-RXでのみサポートしています。

 

-

ファイルの内容の表示/編集

テキスト・ファイル/C/C++ソース・ファイルの内容を表示/編集することができます。

-

アウトライン表示機能のサポート

C/C++ソース・ファイルに対して,ソース・コード・ブロックの展開/折りたたみ表示を行い,現在編集中,またはデバッグ中のコード領域のみに集中することができます。

 

-

C/C++ソース・テキストと逆アセンブル・テキストの混合表示

デバッグ・ツールと接続することにより,1つのパネル上で,C/C++ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合表示することができます。

 

-

ソース・レベル・デバッグと命令レベル・デバッグ

デバッグ・ツールと接続することにより,C/C++ソース・ファイルに対して,ソース・レベル・デバッグ,または命令レベル・デバッグを行うことができます。

 

-

コード・カバレッジ測定結果の表示

カバレッジ機能をサポートしているデバッグ・ツールと接続することにより,コード・カバレッジ測定結果を表示することができます。