C/C++ソース・ファイル,またはヘッダ・ファイルをオープンしている場合,ソース・コード・ブロックの展開/折りたたみ表示を行い,現在編集中,またはデバッグ中のコード領域に集中して作業することができます。
展開/折りたたみを行うには,ソース・コードの左にあるアウトライン・マークをクリックします。
![](Editor_J-11.gif)
混合表示モードを選択している場合,この機能は無効となります。 |
この機能を無効にする場合は,オプション ダイアログの[テキスト・エディタ - 一般・デバッグ]カテゴリ内の[コードのアウトライン]チェック・ボックスのチェックを外してください(アウトライン・マークが非表示となります)。 |