Everything
B.3.1 CS+ Python関数(基本操作用)

以下に,CS+ Python関数(基本操作用)の一覧を示します。

表 B.1

CS+ Python関数(基本操作用)

関数名

機能概要

ClearConsole

Pythonコンソールに表示している文字列をクリアします。

CubeSuiteExit

CS+を終了します。

Help

CS+ Python関数のヘルプを表示します。

Hook

フック関数を登録します。

Save

編集中のすべてのファイル,およびプロジェクトを保存します。

Source

スクリプト・ファイルを実行します。