アクティブ・プロジェクトにファイルを追加します。
[指定形式]
project.File.Add(fileName, category = "")
|
[引数]
|
|
|
|
fileName
|
アクティブ・プロジェクトに追加するファイルをフルパスで指定します。
複数ファイルを指定する場合は,“["file1", "file2"]”の形式で指定します。
|
|
category
|
ファイルの追加先カテゴリを指定します(デフォルト:指定なし)。
複数階層を指定する場合は,“["one", "two"]”の形式で指定します。
|
[戻り値]
アクティブ・プロジェクトへのファイルの追加に成功した場合 : True
アクティブ・プロジェクトへのファイルの追加に失敗した場合 : False
fileNameに複数ファイルを指定した際に1つでもファイルの追加に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | fileNameに指定したファイルをアクティブ・プロジェクトに追加します。 |
- | categoryを指定した場合,指定したカテゴリの下にファイルを追加します。
指定したカテゴリが存在しない場合は,新規に作成します。 |
[使用例]
>>>project.File.Add("C:/project/sample/src/test.c", "test")
True
>>>project.File.Add(["C:/project/sample/src/test1.c", "C:/project/sample/src/test2.c"], ["test", "src"])
True
|