Everything

debugger.Memory.Write


メモリに書き込みます。

[指定形式]

debugger.Memory.Write(address, value, memoryOption = MemoryOption.Byte)

[引数]

引数

説明

address

設定するアドレスを指定します。

value

設定する値を指定します。

memoryOption

設定する単位を指定します。

指定可能な単位を以下に示します。

種類

説明

MemoryOption.Byte

バイト単位(8ビット)(デフォルト)

MemoryOption.HalfWord

ハーフ・ワード単位(16ビット)【RH850,RX,V850】

MemoryOption.Word

ワード単位(RL78,78K:16ビット,RH850,RX,V850:32ビット)

[戻り値]

メモリの書き込みに成功した場合 :True

メモリの書き込みに失敗した場合 :False

[詳細説明]

-

addressで指定したアドレスに,memoryOptionに従ってvalueを設定します。

[使用例]

>>>debugger.Memory.Read(0x100)
0x10
>>>debugger.Memory.Write(0x100, 0xFF)
True
>>>debugger.Memory.Read(0x100)
0xFF
>>>debugger.Memory.Write(0x100, 0xFE, MemoryOption.HalfWord)
False
>>>