Everything

プログラムの作成手順

作成するプログラムの作業手順を説明します。

※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。

 

① コード生成

  :使用するマイコン内蔵周辺機能の設定をします。設定が終わったらコード生成します。

 

 

② 端子配置/端子図

  :使用する端子を確認します。

 

 

③ コーディング

  :プログラムを編集します。

   (サンプル・プログラムをコピー&ペーストします。)

 

 

④ ビルド

  :プログラムをビルドします。

(エラーがでたら,プログラムを再編集してください。)

 

 

⑤ デバッグ

  :QB-R5F100LE-TBとE1を用いてプログラムのデバッグをします。