ウインドウ操作
![](images/image15_7.png)
![](images/image15_3.png)
CS+では,ウインドウを自由自在にカスタマイズすることが出来ます。ここではウインドウ構成と「自動で隠す」・「フローティング」・「ドッキング」などのウインドウ・カスタマイズに関して説明します。
1. ウインドウ構成
CS+のウインドウ構成を説明します。
![](images/image15_28.png)
![](images/image15_29.png)
プロジェクト・ツリー・パネル
:システム開発のフロー順に,CS+の機能を表示します。
メイン・パネル
:プロジェクト・ツリーから選択した機能に対応するパネルを表示
します。(端子配置図パネル・コード生成パネル etc)
出力パネル
:出力結果を表示します。