Everything
E.4.2 ビルド・モードを設定する

ビルドの目的に応じて,ビルド時に実行するコマンドを一括して変更することができます。

E.4.1 コマンドを設定する」で設定したコマンドをまとめたものをビルド・モードと呼び,ビルド・モードを変更することにより,コマンドの設定を毎回変更する必要がなくなります(ビルド・モードごとに,コマンドを設定することができます)。

ビルド・モードは,デフォルトでは“DefaultBuild”のみ用意していますので,ビルドの目的に応じてユーザが追加してください。

以下に,ビルド・モードの作成方法,および変更方法を示します。

(1)

ビルド・モードの新規作成

新規のビルド・モードの作成は,既存のビルド・モードの複製により行います。

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ビルド・モード設定 ダイアログがオープンします。

図 E.20

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

[ビルド・モードの一覧]から複製元のビルド・モードを選択したのち,[複製...]ボタンをクリックすると,文字列入力 ダイアログがオープンします。

図 E.21

文字列入力 ダイアログ

 

ダイアログ上で新規作成するビルド・モードの名前を入力し,[OK]ボタンをクリックすると,その名前でビルド・モードを複製します。

現在,プロジェクトに属するメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクト(デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトを含む)のビルド・モードに,作成したビルド・モードを追加します。

図 E.22

ビルド・モード設定 ダイアログ(ビルド・モード追加後)

備考 1.

ビルド・モードの作成は,プロジェクトの変更とみなします。
プロジェクトを閉じる際に,ビルド・モードを保存するかどうかの確認を行います。

備考 2.

[ビルド・モードの一覧]でビルド・モードを選択したのち,[名前の変更]ボタンをクリックすることにより,ビルド・モードの名前を変更することができます。
ただし,“DefaultBuild”は名前を変更することができません。

(2)

ビルド・モードの変更

ビルド・モードを,新規に作成したビルド・モードに変更します。

(a)

メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトのビルド・モードを変更する場合

対象デバッグ専用プロジェクトのビルド・ツール・ノードを選択したのち,プロパティ パネル[ビルド・オプション]タブ上の[ビルド・モード]カテゴリの[ビルド・モード]プロパティで,変更するビルド・モードを選択してください。

図 E.23

[ビルド・モード]プロパティ

(b)

プロジェクト全体のビルド・モードを変更する場合

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ビルド・モード設定 ダイアログがオープンします。

図 E.24

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

[ビルド・モードの一覧]から変更するビルド・モードを選択すると,[変更後のビルド・モード]に選択したビルド・モードを表示します。

[すべてに適用]ボタンをクリックすると,プロジェクトに属するメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクト(デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトを含む)のビルド・モードをダイアログ上で選択したビルド・モードに変更します。

注意

選択したビルド・モードが存在しないサブプロジェクトについては,該当サブプロジェクトの“DefaultBuild”の内容を複製し,選択したビルド・モードを新規に作成します(“DefaultBuild”の内容で,選択したビルド・モードを追加します)。