編集したソース・ファイルの保存時に,ビルドを自動で開始する機能です。 |
デバッグ専用プロジェクト以外を対象とする場合 : 「2.8.3 他の処理と平行してビルドを実行する」 |
デバッグ専用プロジェクトを対象とする場合 : 「E.5.4 ラピッド・ビルドを実行する」 |
|
プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し,外部テキスト・エディタなどで編集/保存されたときに,ラピッド・ビルドを開始します。 |
|
|
プロジェクトに登録されたソースファイルの変更を監視し,外部テキスト・エディタなどで編集/保存されたときに,ラピッド・ビルドを開始しません(デフォルト)。 |
本項目は,[ラピッド・ビルドを行う]チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。 |
本項目をチェックし,かつ,ラピッド・ビルドの対象となったファイルをビルド前に実行するコマンド,ビルド後に実行するコマンドなどで自動で編集/上書きするように登録した場合,ラピッド・ビルドが終了しなくなります。 |
本項目をチェックし,かつ,プロジェクトに登録されたソース・ファイルで存在しないファイル(プロジェクト・ツリーでグレー表示されたファイル)がある場合,エクスプローラなどでファイルを再登録しても,監視状態にはなりません。 |
品質記録情報ファイルは,各プロジェクトのプロジェクト・フォルダに“品質記録情報(プロジェクト名,ビルド・モード名).txt”というファイル名で出力します。 |
キーボードより1~10000の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または
ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは100が指定されています。
なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。
本項目は,[エラーが上限に達したらビルドを停止する]チェック・ボックスにチェックが付いている場合のみ有効です。 |
|
あるプロジェクトがビルドされる直前,依存しているプロジェクトにビルド・エラーがあるかをチェックし,エラーがあればそのプロジェクトのビルドをスキップします。 |
|
|
あるプロジェクトがビルドされる直前,依存しているプロジェクトにビルド・エラーがあるかをチェックせず,そのプロジェクトをビルドします(デフォルト)。 |
依存関係の更新を自動で行うタイミングを,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。
依存関係の更新結果の出力先を,以下の中からドロップダウン・リストにより選択します。
更新結果には,現在のビルド・モードのファイルの依存関係をテキストのツリー形式で表現したデータが出力されます。ツリーのノードにはプロジェクトに登録されているソースと,そのソースが依存しているファイル群が,プロジェクト・フォルダからの相対パスで再帰的に記述されます。
プロジェクト同士を順不同でビルドしたくない場合は,プロジェクト間の依存関係を設定する必要があります。プロジェクト間の依存関係の設定については,「2.4.7 プロジェクトのビルド順を設定する」を参照してください。 |
|
プロジェクトで選択したコンパイラが依存関係取得機能を利用可能な場合,依存関係の更新にコンパイラを使用し,解析速度より解析精度を上げます。 依存関係取得機能はCC-RH V1.00.00以上,CC-RX V2.00.00以上,CC-RL V1.00.00以上で利用可能です(デフォルト)。 |
|
本オプションを有効にした場合,コンパイラを使用し#if ディレクティブも含めた依存関係の確認を行うため依存関係の解析精度が向上します。また,ビルド時に変更がないソース・ファイルのリコンパイルが発生しません。ただし,依存関係の更新に時間がかかることがあります。 |
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。 ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。 |
|