Everything
2.6.5 ファイルの表示順を変更する

プロジェクト・ツリー上のボタンで,ファイル,およびカテゴリ・ノードの表示順を変更することができます。

図 2.59

ツールバー(プロジェクト・ツリー パネル)

 

プロジェクト・ツリー パネルのツールバーで,以下のいずれかのボタンを選択してください。

ボタン

説明

 

 

 

カテゴリ・ノード,およびファイルを名前順でソートします。

: 昇順

: 降順

: 昇順

 

 

 

カテゴリ・ノード,およびファイルをタイムスタンプ順でソートします。

: 降順

: 昇順

: 降順

 

カテゴリ・ノードとファイルをユーザが指定した順で表示します(デフォルト)。

カテゴリ・ノード,およびファイルをドラッグ・アンド・ドロップすることにより,表示順を任意に変更することができます。