Everything
2.7.6 ビルド・モードを追加する

ビルドの目的に応じてビルド・オプションや定義マクロを変更したい場合,それらの設定を一括して変更することができます。

ビルド・オプションや定義マクロの設定をまとめたものをビルド・モードと呼び,ビルド・モードを変更することにより,ビルド・オプションや定義マクロの設定を毎回変更する必要がなくなります。

ビルド・モードは,デフォルトでは“DefaultBuild”のみ用意していますので,ビルドの目的に応じてユーザが追加してください。

以下に,ビルド・モードの追加方法を示します。

(1)

ビルド・モードの新規作成

新規のビルド・モードの作成は,既存のビルド・モードの複製により行います。

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ビルド・モード設定 ダイアログがオープンします。

図 2.72

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

[ビルド・モードの一覧]から複製元のビルド・モードを選択したのち,[複製...]ボタンをクリックすると,文字列入力 ダイアログがオープンします。

図 2.73

文字列入力 ダイアログ

 

ダイアログ上で新規作成するビルド・モードの名前を入力し,[OK]ボタンをクリックすると,その名前でビルド・モードを複製します。

プロジェクトに属するメイン・プロジェクト,およびすべてのサブプロジェクトのビルド・モードに,作成したビルド・モードを追加します。

図 2.74

ビルド・モード設定 ダイアログ(ビルド・モード追加後)

 

(2)

ビルド・モードの変更

ビルド・モードを新規に作成したビルド・モードに変更します(「2.7.7 ビルド・モードを変更する」参照)。

(3)

ビルド・モードの設定内容の変更

プロジェクト・ツリー でビルド・ツール・ノードを選択したのち,プロパティ パネルでビルド・オプションや定義マクロの設定を変更します。

備考

ビルド・モードの作成は,プロジェクトの変更とみなします。
プロジェクトを閉じる際に,ビルド・モードを保存するかどうかの確認を行います。