Everything
2.7.8 ビルド・モードを削除する

ビルド・モードの削除は,ビルド・モード設定 ダイアログで行います。

[ビルド]メニュー→[ビルド・モードの設定...]を選択すると,ダイアログがオープンします。

図 2.77

ビルド・モード設定 ダイアログ

 

[ビルド・モードの一覧]で削除するビルド・モードを選択したのち,[削除]ボタンをクリックすると,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

図 2.78

メッセージ ダイアログ

 

処理を継続するには,ダイアログ上で[OK]をクリックしてください。

選択したビルド・モードをプロジェクトから削除します。

注意 1.

“DefaultBuild”を削除することはできません。

注意 2.

現在設定中のビルド・モードを削除した場合は,“DefaultBuild”が設定されます。