Everything
2.4.5 プロジェクト名を変更する

プロジェクト・ツリーでプロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)の名前を変更することができます。

プロジェクト・ノード,またはサブプロジェクト・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[名前の変更]を選択してください。

図 2.22

[名前の変更]項目(プロジェクトの場合)

備考

プロジェクト名を変更したのち,プロジェクトを保存すると,実際のプロジェクト・ファイル名も変更されます。