Everything
2.9 プロジェクト・ファイルを保存する

プロジェクトの設定情報は,プロジェクト・ファイル(*.mtpj)に保存します。

[ファイル]メニュー,または[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを保存]を選択してください。

プロジェクト・ファイルが他のプログラムによって変更されている場合,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

図 2.94

メッセージ ダイアログ

 

処理を継続するには,ダイアログ上で[はい]をクリックしてください。

現在の設定情報でプロジェクト・ファイルを上書きします。