Everything
2.10.3 ウインドウをドッキングする

独立したウインドウをメイン・ウインドウにドッキングすることができます。

ドッキングさせたいウインドウのタイトル バーをクリックして移動すると,メイン・ウインドウ上の中央と上下左右に自動的にドッキング・インジケータが表示されます。

ドッキング・インジケータ上にポイントを移すとメイン・ウインドウの一部の背景が青色になります。そこで,マウス ボタンを離すと青色部分だったところにウインドウがドッキングされます。

インジケータの選択により,以下のように自由自在に配置することが可能です。

 

CS+の上側に配置されます。

 

CS+の左側に配置されます。

 

CS+の右側に配置されます。

 

CS+の下側に配置されます。

の上

対象パネルの上側に配置されます。

の左

対象パネルの左側に配置されます。

の右

対象パネルの右側に配置されます。

の下

対象パネルの下側に配置されます。

の中心

対象パネルにタブとして配置されます。

また,ウインドウのタイトル バーをダブルクリックするか,右クリックし,[フローティング]をクリックすることにより,以前ドッキングされていた位置にドッキングされます。

メイン・ウインドウにドッキングされたものは,スプリッタをクリックして移動させることにより,ウインドウの大きさを調整することができます。