Everything
2.13 解析情報をグラフ化して表示する

取得した関数情報/変数情報(Smart Analog 用のデータ情報を含む)をグラフ化して表示することができます。

グラフの表示は,メイン・ウインドウのツールバーの ボタンをクリックすることでオープンする,解析グラフ パネルで行います。

解析グラフ パネルでは,次の内容をグラフ化することができます。

【E1/E2/E2 Lite/E20【RL78】】
選択しているマイクロコントローラがSmart Analog IC搭載品の場合のみサポートしている機能です。

図 2.25

解析情報のグラフ化(解析グラフ パネル)