本タブでは,各Cソース・ファイル,アセンブリ・ソース・ファイル,リンク・ディレクティブ・ファイル,
オブジェクト・ファイル,ライブラリ・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1)[ビルド]
[各カテゴリの説明]
ビルドに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ビルドの対象とする
|
選択しているファイルをビルド対象とするかどうかを選択します。
|
デフォルト
|
はい
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているファイルをビルド対象とします。
|
いいえ
|
選択しているファイルをビルド対象としません。
|
個別コンパイル・オプションを設定する
|
選択しているCソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるコンパイル・オプションを設定するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリーでCソース・ファイルを選択し,[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているCソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定します。
|
いいえ
|
選択しているCソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定しません。
|
個別アセンブル・オプションを設定する
|
選択しているアセンブリ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるアセンブル・オプションを設定するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリーでアセンブリ・ソース・ファイルを選択し,[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。
|
デフォルト
|
いいえ
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているアセンブリ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定します。
|
いいえ
|
選択しているアセンブリ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定しません。
|
ファイル形式
|
選択しているファイルの形式を表示します。
|
デフォルト
|
Cソース・ファイル(Cソース・ファイルを選択している場合)
アセンブリ・ソース・ファイル(アセンブリ・ソース・ファイルを選択している場合)
リンク・ディレクティブ(リンク・ディレクティブ・ファイルを選択している場合)
オブジェクト・ファイル(オブジェクト・ファイルを選択している場合)
ライブラリ・ファイル(ライブラリ・ファイルを選択している場合)
|
変更方法
|
変更不可
|