r_dfe_channelm_callback_condition_match
条件一致割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,r_dfe_channelm_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_dfe_channelm_callback_condition_match ( void );
mは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]