Everything

R_SCI3m_Multiprocessor_Receive


マルチプロセッサモードで,受信を開始します。

備考 3.

本API関数では,1バイト単位の受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 4.

本API関数の呼び出し後,R_SCI3m_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS R_SCI3m_Multiprocessor_Receive( uint8_t * rx_buf, uint16_t rx_num, uint8_t rx_id);

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t * rx_buf;

受信データを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

O

uint8_t rx_id;

受信ID

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正