Everything
Everything
top
コード生成周辺機能操作編
機 能
レポート・ファイルの出力
出力先の変更
2.6.2 出力先の変更
コード生成では,
プロパティ パネル
の
[コード生成設定]タブ
→[ファイル生成モード]→[生成先フォルダ]でレポート・ファイルの出力先を変更することができます。
図 2.17
出力先の変更
差分情報
前のトピックスへ
出力形式の変更
次のトピックスへ
ウインドウ・リファレンス
目次
出力形式の変更
出力先の変更