Everything
Everything
top
RI600PX 環境
コーディング編
システム・コンフィギュレーション・ファイル
ドメイン定義(domain[])
20.8 ドメイン定義(domain)
ここでは,ドメインを定義します。本定義を省略したドメインIDのドメインは,trust = NOの扱いとなります。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
domain[ <1.
ID番号
> ] {
trust = <2.
信頼されたドメイン(trust)
>;
};
1 ) ID番号
- 説明
ドメインID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~15
- 省略時の扱い
省略不可
2 ) 信頼されたドメイン(
trust
)
- 説明
信頼されたドメイン
かどうかを定義します。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲
以下のいずれか。
YES: 信頼されたドメインとする。
NO: 信頼されたドメインとしない。
- 省略時の扱い
省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は“NO”)を適用
差分情報
前のトピックスへ
最大ID(maxdefine)
次のトピックスへ
メモリ・オブジェクト定義(memory_object[])
目次
システム情報(system)
system.context の注意事項
基本クロック割り込み情報(clock)
最大ID(maxdefine)
ドメイン定義(domain[])
メモリ・オブジェクト定義(memory_object[])
タスク情報(task[])
セマフォ情報(semaphore[])
イベントフラグ情報(flag[])
データ・キュー情報(dataqueue[])
メールボックス情報(mailbox[])
ミューテックス情報(mutex[])
メッセージ・バッファ情報(message_buffer[])
固定長メモリ・プール情報(memorypool[])
可変長メモリ・プール情報(variable_memorypool[])
周期ハンドラ情報(cyclic_hand[])
アラーム・ハンドラ情報(alarm_hand[])
可変ベクタ情報(interrupt_vector[])
固定ベクタ/例外ベクタ情報(interrupt_fvector[])
RAM使用量の算出
記 述 例