stp_cyc
istp_cyc
ER stp_cyc ( ID cycid );
ER istp_cyc ( ID cycid );
 cycidで指定された周期ハンドラの動作状態を動作状態(STA状態)から停止状態(STP状態)へと遷移させます。これにより,本サービス・コールの発行からsta_cycまたはista_cycが発行されるまでの間,対象周期ハンドラは,RI600PXの起動対象から除外されます。
 備考	 本サービス・コールでは,停止要求のキューイングが行われません。このため,すでに本サービス・コールが発行され,対象周期ハンドラの動作状態が停止状態(STP状態)へと遷移していた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。