Everything

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウからCS+が提供している各種コンポーネント(ビルド・ツール,リソース情報ツールなど)に対する操作を行います。
図A-1  メイン・ウインドウ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[CS+ for CC (RL78, RX, RH850)]を選択
[各エリアの説明]
1 ) メニューバー
本エリアは,以下に示したメニュー群から構成されています。
- [表示]メニュー
リアルタイムOS
リアルタイムOSの各ツールを起動するためのカスケード・メニューを表示します。
リソース情報
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
プログラム解析
常に無効となります。
タスク・アナライザ1
リアルタイムOS タスク・アナライザ1 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
タスク・アナライザ2
リアルタイムOS タスク・アナライザ2 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。

2 ) ツールバー
リアルタイムOS関連のボタン群を示します。
なお,ツールバー上のボタンは,ユーザ設定 ダイアログでカスタマイズすることができます。また,同ダイアログにより,新規にツールバーを作成することもできます。
- リアルタイムOSツールバー
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
なお,本ボタンは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
リアルタイムOS タスク・アナライザ1 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。
リアルタイムOS タスク・アナライザ2 パネルをオープンします。
なお,本メニューは,デバッグ・ツールと切断時は無効となります。

3 ) パネル表示エリア
以下のパネルを表示するエリアです。
- 出力 パネル
表示内容の詳細については,各パネルの項を参照してください。
備考 出力 パネルについての詳細は,「CS+ RH850 ビルド編」を参照してください。