-   
 
   cal_svc
   ical_svc
  
    -   
  
 
 
  
  
    
 ER_UINT cal_svc ( FN fncd, VP_INT par1, VP_INT par2, VP_INT par3 );
 
 ER_UINT ical_svc ( FN fncd, VP_INT par1, VP_INT par2, VP_INT par3 );
 
 | 
  
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 FN      fncd;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP_INT  par1;
 
 | 
    
 拡張サービス・コール・ルーチンへの引き継ぎデータ1
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP_INT  par2;
 
 | 
    
 拡張サービス・コール・ルーチンへの引き継ぎデータ2
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP_INT  par3;
 
 | 
    
 拡張サービス・コール・ルーチンへの引き継ぎデータ3
  
 | 
  
 
 fncdで指定された拡張サービス・コール・ルーチンを呼び出します。
 
 備考	 本サービス・コールを使用して呼び出すことができる拡張サービス・コール・ルーチンは,総引き継ぎデータ数が4つ未満のものに限られます。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	  fncd>生成されている拡張サービス・コール・ルーチンの最大機能コード番号
  
 -	 対象拡張サービス・コール・ルーチンが生成されていない
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 正常終了(拡張サービス・コール・ルーチンの戻り値)
  
 |