Everything

get_mpl

概要
可変長メモリ・ブロックの獲得
C言語形式
 

 ER      get_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID
I
 UINT    blksz;
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)
O
 VP      *p_blk;
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

機能
mplidで指定された可変長メモリ・プールからblkszで指定されたサイズ(+4バイト)の可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除操作
エラー・コード
rel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された
E_OK
irel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された
E_OK
rel_waiの発行により,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

備考1 RI850V4では,可変長メモリ・ブロックの獲得処理を“4の整数倍値”を単位として行います。したがって,blkszに4の整数倍値以外の値が指定された場合には,4の整数倍値に繰り上げられます。
備考2 RI850V4では,獲得した可変長メモリ・ブロックを管理するために4バイトの領域(管理ブロック)を必要とします。したがって,本サービス・コールを発行した際には,“blksz + 4”バイトの領域が対象可変長メモリ・プールから確保されることになります。
備考3 RI850V4では,可変長メモリ・ブロックを獲得する際,メモリ・クリア処理を行っていません。したがって,獲得した可変長メモリ・ブロックの内容は不定となります。
備考4 自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
備考5 rel_wai,またはirel_waiの発行により可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態を解除された場合,p_blkで指定された領域の内容は不定となります。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
要求サイズの指定が不正である
- blksz = 0x0
- blksz>0x7fffffff
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- mplid≦0x0
- mplid>生成されている可変長メモリ・プールの最大ID
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象可変長メモリ・プールが生成されていない
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態を強制的に解除された