-   
 
   rsm_tsk
   irsm_tsk
  
    -   
  
 
 
  
  
    
 ER      rsm_tsk ( ID tskid );
 
 ER      irsm_tsk ( ID tskid );
 
 | 
  
 
 tskidで指定されたタスクをSUSPENDED状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からWAITING状態へと遷移させます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,サスペンド要求がキューイングされていた場合には,状態操作処理は行わず,サスペンド要求カウンタの減算処理のみを行います。
 
 備考	 本サービス・コールでは,解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値としてE_OBJを返します。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 |