ここでは,リンク・フェーズのオプションについて説明します。
オプションに関する注意事項を以下に示します。
- | オプション,およびパラメータの大文字は,短縮形の指定が可能であることを表しています。
大文字以降の文字の指定は任意です。 |
例 | -FOrm=Absoluteの場合,例えば以下のように指定することも可能です。
-fo=a
-fo=abs
-for=absolu |
- | パラメータとしてファイル名を指定する場合,“(”,および“)”を使用することはできません。 |
- | ccrhコマンドに対して,リンク・オプションを指定する場合は,-Xlk_optionオプションを使用する必要があります。 |
オプションの分類と説明を以下に示します。