Everything

fmax関数群 【V2.00.00以降】


[指定形式]

double fmax(double x, double y)

float fmaxf(float x, float y)

long double fmaxl(long double x, long double y) 【V2.01.00以降】

[詳細説明]

x,yのうち,大きい方の値を返します。xまたはyの一方がNaNである場合,他方の値を返します。