Everything
A.2.1 配置領域を変更する

プログラム領域のセクション名を変更する場合は,以下のように#pragma section指令を使用して関数を指定します。

#pragma section text  ["セクション名"]

 

#pragma section指令で,任意のtext 属性のセクションを作成する場合,実際に生成されるセクション名は“指定した文字列+ .text”となります。

セクションの開始アドレスは,以下のように-startオプションで指定します。

-start=sec.text/1000

 

アドレスは16進数で指定してください。アドレスの指定がない場合は,0番地から割り付けます。