初期値なし変数領域を確保するには,初期値なしセクション中で,.ds疑似命令を使用します。
他ファイルからも参照可能にするには,そのラベルを.public疑似命令で宣言する必要があります。
.dseg sbss
.public _val0 ;_val0を他ファイルから参照可能にします
.public _val1 ;_val1を他ファイルから参照可能にします
.public _val2 ;_val2を他ファイルから参照可能にします
.align 4 ;_val0 を4バイト整列します
_val0:
.ds 4 ;val0は4バイトの領域を確保します
_val1:
.ds 2 ;val1は2バイトの領域を確保します
_val2:
.ds 1 ;val2は1バイトの領域を確保します
|