アセンブラ情報,アセンブル時のロケーション・カウンタ値,コード,行番号,ソース・プログラムを出力します。
(1)* RL78 Family Assembler VX.XX.XXx * Assemble Source List * (2) (3) (4) (5) OFFSET CODE NO SOURCE STATEMENT 00000000 1 #CC-RL Compiler RL78 Assembler Source 00000000 2 #@ CC-RL Version : VX.XX.XXx [DD Mmm YYY] 00000000 3 #@ Commmand : 00000000 4 #@ -cpu=S3 00000000 5 #@ -S 00000000 6 #@ tp.c 00000000 7 #@ compiled at Sun May 18 18:59:17 2014 00000000 8 00000000 9 .PUBLIC _label 00000000 10 .PUBLIC _func 00000000 11 00000000 12 .SECTION .textf,TEXTF 00000000 13 _func: 00000000 14 .STACK _func = 4 00000000 8F0000 15 mov a, !LOWW(_label) 00000003 D7 16 ret 00000000 17 .SECTION .bss,BSS 00000000 18 .ALIGN 2 00000000 19 _label: 00000000 20 .DS 2  | 
アセンブル・リスト中では,DIVHU命令とDIVWU命令を次のように表示します。
すなわち,アセンブラ・ソース中のDIVHU命令とDIVWU命令をマクロ展開する形でDIVHU命令,またはDIVWU命令とNOP命令に展開します。