Everything

._LINE_TOP


コンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
 
._LINE_TOP
inline_asm
[; コメント]

[機能]

-

._LINE_TOP疑似命令はコンパイラの#pragma inline_asm 指定情報です。

[詳細説明]

-

._LINE_TOP疑似命令は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの#pragma inline_asm 指定情報です。

-

._LINE_TOP疑似命令は,inline_asm指定関数における命令列の開始を意味します。

[注意事項]

-

inline_asm指定関数では,アセンブラ制御命令の記述を許可しません。また疑似命令については,以下に記載した命令以外の記述はできません。下記以外の命令を記述した場合はエラーとなります。

-

データ定義,領域確保疑似命令(.DB/.DB2/.DB4/.DB8/.DS)

-

マクロ疑似命令(.MACRO/.IRP/.REPT/.LOCAL/.ENDM)

-

外部定義疑似命令(.PUBLIC) 【V1.04以降】

-

inline_asm指定関数内の.PUBLIC疑似命令には,inline_asm指定関数内で定義したラベル以外を記述できません。記述した場合はエラーとなります。

-

._LINE_TOP疑似命令が扱う情報は,コンパイラが出力するC ソース・プログラムの行番号情報です。ユーザは使用しないでください。