逆正接(y / x)を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
float   __far   atan2f(float y, float x);
[戻り値]
y / xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,[-π, π]までの範囲です。
xとyのどちらかが非数,またはxとyがともに0,またはxとyがともに±∞の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
解が非正規化数,または消滅して0になった場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
y / xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。その際,両方の実引数の符号を用いて返却値の象限を決定します。