文字数を指定文字数分比較します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
int __far   strncmp(const char __near *s1, const char __near *s2, size_t n);
int __far   _COM_strncmp_ff(const char __far *s1, const char __far *s2, size_t n);
[戻り値]
s1の指す配列がs2の指す配列より大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい値を返します。
[詳細説明]
s1の指す配列の文字とs2の指す配列の文字を最大でn文字比較します(null文字に続く文字列は比較しない)。