Everything
Everything
top
RI600PX 環境
デバッグ編
機 能
リアルタイムOS リソース情報 パネルのオープン
表示項目の選択
2. 2. 1 表示項目の選択
リソース情報ツールでは,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
に表示させる項目を選択することができます。
なお,表示項目の選択は,
リアルタイムOS リソース情報 パネル
のヘッダ部(ヘッダ列,またはヘッダ行)でマウスを右クリックした際に表示されるコンテキスト・メニュー“表示”から行います。
図2―1 表示項目の選択
備考 表示項目の選択は,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
表2―1 表示項目の選択
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
差分情報
前のトピックスへ
リアルタイムOS リソース情報 パネルのオープン
次のトピックスへ
表示順序の変更
目次
表示項目の選択
表示順序の変更