イベント パネル上で選択したポイント・トレース・イベントの詳細情報の表示,および変更を行います。
ポイント・トレース・イベントの設定に関しては,「2.14 実行履歴の収集」を参照してください。
図 A.45 | ポイント・トレース詳細設定ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
図 A.46 | ポイント・トレース詳細設定ダイアログ【シミュレータ】 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | イベント パネル上において,詳細情報を編集したいポイント・トレース・イベントにキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択 |
[各エリアの説明]
イベント パネル上で選択しているポイント・トレース・イベントの詳細情報を,カテゴリのリスト形式で表示し,設定の変更を直接行うことができるエリアです。
詳細情報表示/変更エリアで選択したカテゴリやプロパティの簡単な説明を表示します。
[ツールバー]
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを表示にします。
|
|
詳細情報表示/変更エリアにてカテゴリを非表示にしてプロパティ項目のみを昇順に並び替えます。
|
[カテゴリの説明]
ポイント・トレースのアドレス条件の表示,および変更を行います。
比較条件
|
アドレス比較条件を指定します。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
アドレス一致(==)【シミュレータ】
|
アドレスを[アドレス]で指定します。
|
アドレス以上 (>=)【シミュレータ】
|
アドレス以下 (<=)【シミュレータ】
|
アドレス範囲内 (<=Addresses<=)
|
アドレス範囲を[開始アドレス][終了アドレス]で指定します。
|
アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)
|
アドレス
|
アドレスを指定します。
[比較条件]において,[アドレス一致(==)]/[アドレス以上 (>=)]/[アドレス以下 (<=)]が指定された場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
有効な範囲のアドレス式
|
開始アドレス
|
開始アドレスを指定します。
[比較条件]において,[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)]/[アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)]が指定された場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
有効な範囲のアドレス式
|
終了アドレス
|
終了アドレスを指定します。
[比較条件]において,[アドレス範囲内 (<=Addresses<=)]/[アドレス範囲外 !(<=Addresses<=)]が指定された場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
有効な範囲のアドレス式
|
アドレス・マスクを使用する
|
アドレス・マスクを設定するか否かを指定します。
[比較条件]において,[アドレス一致(==)]が指定された場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
アドレス・マスクを設定します。
|
いいえ
|
アドレス・マスクを設定しません。
|
マスク値
|
アドレス・マスク値を指定します。
なお,この項目は,[アドレス・マスクを使用する]に[はい]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
8桁までの16進数
|
ポイント・トレースのデータ条件の表示,および変更を行います。
アクセス種別
|
アクセス種別を指定します。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
リード
|
アクセス種別をリード・アクセスとします。
|
ライト
|
アクセス種別をライト・アクセスとします。
|
リード/ライト
|
アクセス種別をリード,およびライト・アクセスとします。
|
アクセス・サイズ
|
アクセス・サイズを指定します。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
指定無し
|
アクセス・サイズを指定しません。
すべてのアクセス・サイズで条件成立とします。
[データ条件]の[比較条件]は[指定無し]のみ選択可能です。
|
1バイト
|
アクセス・サイズを1バイトとします。
|
2バイト
|
アクセス・サイズを2バイトとします。
|
4バイト
|
アクセス・サイズを4バイトとします。
|
8バイト
|
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
アクセス・サイズを8バイトとします。
|
16バイト
|
【Full-spec emulator】【E1】【E20】
アクセス・サイズを16バイトとします。
[データ条件]の[比較条件]は[指定無し]のみ選択可能です。
この選択肢は,選択しているマイクロコントローラが対応している場合にのみ表示されます。
|
比較条件
|
データ比較条件を指定します。
なお,この項目は[アクセス・サイズ]に[1バイト]/[2バイト]/[4バイト]/[8バイト]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
指定無し
|
データ値を指定しません。
|
データ一致 (==)
|
データ値を[比較データ]で指定します。
|
データ不一致 (!=)
|
指定値以上 (>=)
【シミュレータ】
|
指定値以下 (<=)
【シミュレータ】
|
範囲内 (<=Values<=)
【シミュレータ】
|
データ範囲を[下限データ 【シミュレータ】]と[上限データ 【シミュレータ】]で指定します。
|
範囲外 !(<=Values<=)
【シミュレータ】
|
比較データ
|
比較データを指定します。
なお,この項目は,[比較条件]に[データ一致 (==)]/[データ不一致 (!=)]/指定値以上 (>=)]/[指定値以下 (<=)]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
[アクセス・サイズ]で指定したサイズまでの16進数
|
下限データ
【シミュレータ】
|
[比較条件]における範囲の下限データを指定します。
なお,この項目は,[比較条件]に[範囲内 (<=Values<=)]/[範囲外 !(<=Values<=)]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
[アクセス・サイズ]で指定したサイズまでの16進数
|
上限データ
【シミュレータ】
|
[比較条件]における範囲の上限データを指定します。
なお,この項目は,[比較条件]に[範囲内 (<=Values<=)]/[範囲外 !(<=Values<=)]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
[アクセス・サイズ]で指定したサイズまでの16進数
|
データ・マスクを使用する
|
データ・マスクを設定するか否かを指定します。
なお,この項目は[アクセス・サイズ]に[1バイト]/[2バイト]/[4バイト]/[8バイト]を選択した場合のみ表示されます。
また,この項目は[比較条件]に[データ一致 (==)]/[データ不一致 (!=)]を選択した場合にのみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
はい
|
データ・マスクを設定します。
|
いいえ
|
データ・マスクを設定しません。
|
マスク値
|
データ・マスク値を指定します。
なお,この項目は,[データ・マスクを使用する]に[はい]を選択した場合のみ表示されます。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
[アクセス・サイズ]で指定したサイズまでの16進数
|
ポイント・トレースのパス・カウント条件の表示,および変更を行います。
パス・カウント
|
パス・カウントを指定します。
パス・カウント分のイベント条件を満たした時点で,イベント成立となります。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
キーボードからの直接入力
|
指定可能値
|
1~32768の10進数
|
(4) | [対象]【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
ポイント・トレースの対象の表示,および変更を行います。
イベント対象
|
ポイント・トレースの対象を指定します。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
ドロップダウン・リストによる次のいずれか
CPU,Global RAM,Cluster RAM
|
Cluster No.
|
ポイント・トレースの対象とするCluster番号を指定します。
|
デフォルト
|
現在の設定値
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
指定可能値
|
デバイス依存
|
[機能ボタン]
|
|
OK
|
ダイアログで指定した詳細設定をタイマ・イベントに設定し,このダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|