[ダウンロード・ファイル設定]タブでは,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,ダウンロード方法については,「2.6  ダウンロード/アップロード」を参照してください。
 
(1)  [ダウンロード]
(2)  [デバッグ情報]
[各カテゴリの説明]
ダウンロードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 
ダウンロードするファイル 
 | 
 
ダウンロードするファイルを指定します注1。 
サブプロパティとして,ダウンロードするファイル名,およびダウンロード条件を下段に展開表示します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
[ダウンロードするファイルの数] 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ダウンロード・ファイル ダイアログによる選択 
ダウンロード・ファイル ダイアログは,このプロパティを選択すると欄内右端に表示される[...]ボタンをクリックすることでオープンします(このパネル上でダウンロード・ファイルを指定することはできません)。 
 | 
| 
 
ダウンロード後にCPU をリセットする 
 | 
 
ダウンロード後にCPUをリセットするか否かを選択します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
はい 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
ダウンロード後にCPUをリセットします。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
ダウンロード後にCPUをリセットしません。 
 | 
| 
 
ダウンロード前にフラッシュROMを消去する 
【Full-spec emulator】 
【E1】【E20】 
 | 
 
ダウンロード前にフラッシュROMを消去するか否かを選択します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
いいえ 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
ダウンロード前にフラッシュROMを消去します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
ダウンロード前にフラッシュROMを消去しません。 
 | 
| 
 
イベント設定位置の自動変更方法 
 | 
 
再ダウンロードすることにより,現在設定されているイベントの設定位置(アドレス)が命令の途中になる場合の再設定方法を選択します注2。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
イベントを保留にする 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
命令の先頭に移動する 
 | 
 
命令の先頭アドレスにイベントを再設定します。 
 | 
| 
 
イベントを保留にする 
 | 
 
対象イベントを保留状態にします。 
 | 
| 
 
Configuration Setting Areaへのダウンロードを許可する【IE850A】【E2】 
 | 
 
Configuration Setting Areaへのダウンロードを許可するかどうかを選択します。 
Configuration Setting Areaへダウンロードした場合,ダウンロード後にデバッグ・ツールの再接続を実施してください。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
いいえ 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
Configuration Setting Areaへのダウンロードを許可します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
Configuration Setting Areaへのダウンロードを禁止します。 
 | 
| 
 
Block Protection Areaへのダウンロードを許可する【IE850A】【E2】 
 | 
 
Block Protection Areaへのダウンロードを許可するかどうかを選択します。 
Block Protection Areaへダウンロードした場合,ダウンロード後にデバッグ・ツールの再接続を実施してください。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
いいえ 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
Block Protection Areaへのダウンロードを許可します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
Block Protection Areaへのダウンロードを禁止します。 
 | 
| 
 
Security Setting Areaへのダウンロードを許可する【IE850A】【E2】 
 | 
 
Security Setting Areaへのダウンロードを許可するかどうかを選択します。 
Security Setting Areaへダウンロードした場合,ダウンロード後にデバッグ・ツールの再接続を実施してください。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
いいえ 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
Security Setting Areaへのダウンロードを許可します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
Security Setting Areaへのダウンロードを禁止します。 
 | 
| 
 
Switch Areaへのダウンロードを許可する【IE850A】【E2】 
 | 
 
Switch Areaへのダウンロードを許可するかどうかを選択します。 
Switch Areaへダウンロードした場合,ダウンロード後にデバッグ・ツールの再接続を実施してください。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
いいえ 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
Switch Areaへのダウンロードを許可します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
Switch Areaへのダウンロードを禁止します。 
 | 
 
注 1.  | メイン・プロジェクト/サブプロジェクトでビルド対象に指定しているファイルは,ダウンロードの対象ファイルから削除することはできません(デフォルトで自動的にダウンロード・ファイルとして登録されます)。なお,ダウンロード可能なファイル形式については,「表 2.4  ダウンロード可能なファイル」を参照してください。  | 
 
注 2.  | デバッグ情報がないイベント設定位置のみが対象となります。デバッグ情報がある場合のイベント設定位置は,常にソース・テキスト行の先頭に移動します。  | 
 
デバッグ情報に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
| 
 
CPUリセット後に指定シンボル位置まで実行する 
 | 
 
CPUリセット後に,プログラムを指定シンボル位置まで実行するか否かを選択します。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
はい 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
ドロップダウン・リストによる選択 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
はい 
 | 
 
プログラムを指定シンボル位置まで実行します。 
 | 
| 
 
いいえ 
 | 
 
CPUリセット後にプログラムを実行しません。 
 | 
| 
 
指定シンボル 
 | 
 
CPUリセット後に,プログラムを実行して停止する位置を指定します。 
なお,このプロパティは,[CPUリセット後に指定シンボル位置まで実行する]プロパティにおいて[はい]を選択した場合のみ表示されます。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
_main 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
キーボードからの直接入力 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
0~“アドレス空間の終了アドレス”のアドレス式 
 | 
| 
 
メモリ使用量の上限サイズ[Mバイト] 
 | 
 
デバッグ情報の読み込みで使用するメモリ・サイズの上限値を指定します注。 
 | 
| 
 
デフォルト 
 | 
 
500 
 | 
| 
 
変更方法 
 | 
 
キーボードからの直接入力 
 | 
| 
 
指定可能値 
 | 
 
100~1000の10進数値 
 | 
 
注  | 上限値を小さくした場合,デバッグ情報の破棄と再読み込みが頻繁に行われるため,デバッグ・ツールの応答性が低下する場合があります。  |