ホスト・マシン,E1,および必要に応じてターゲット・ボードを接続します。
接続方法についての詳細は,E1のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
図 2.2 | ホスト・マシンとデバッグ・ツールとの接続例【E1】 |
注意 1. | ターゲット・ボードとの通信方式として,Low Pin Debug Interface(以降,LPD通信方式と略します)のみをサポートしています。 |
注意 2. | デバッグMCUボードを使用する場合の接続例については,デバッグMCUボードのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 |