Everything
2.19.5 イベントを削除する

設定したイベント,およびイベント条件を削除するには,対象イベントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。

ただし,ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベント/Run-Breakタイマ・イベントを削除することはできません。

備考 1.

実行系のブレーク・イベントについては,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で表示されているイベント・マークをクリックすることで,イベントを削除することができます。

備考 2.

設定したイベントを一度にすべて削除する場合は,コンテキスト・メニューの[すべて選択]を選択したのち, ボタンをクリックします(ビルトイン・イベントを除く)。