Everything
2.7.4.2 命令コードを編集する

命令コードを編集する場合は,次の手順で操作を行ってください。

(1)

編集モードへの切り替え

対象命令コードをダブルクリックするか,または対象命令コードにキャレットを移動した状態で表示されるコンテキスト・メニューの[コードの編集]を選択すると,編集対象が編集モードに切り替わります。

(2)

命令コードの編集

キーボードから直接命令コードの文字列を編集します。

(3)

メモリへの書き込み

編集終了後,[Enter]キーを押下することにより,命令コードがメモリに書き込まれます。

ただし,この際に,変更結果が不正な命令となる場合は,編集された文字列が赤色で表示され,メモリへの書き込みは行いません。

命令コードがメモリに書き込まれた場合は,逆アセンブル結果も同時に更新されます。