デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。
メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。
![](RH850_Debug_J-40.gif)
本ウインドウを最大化している状態で,ステータスバーのコア切り替えドロップダウン・リストを表示すると,リストがタスクバーの裏に隠れて選択できない状態になります。 |
[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。
![](RH850_Debug_J-41.gif)
デバッグ対象とするコア(PE)の切り替えは,次のいずれかの方法により行うことができます。
メイン・ウインドウのステータスバー上の次のドロップダウン・リストにより,任意のPEを選択します。
本ウインドウを最大化している状態で,ステータスバーのコア切り替えドロップダウン・リストを表示すると,リストがタスクバーの裏に隠れて選択できない状態になります。 |
[表示]メニュー→[デバッグ・マネージャ]を選択することによりオープンするデバッグ・マネージャ パネルにおいて,任意のPEを選択します。