デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,現在実行中のプログラムを強制的に停止します(強制ブレーク機能)。
備考
プログラムの実行の停止に失敗する場合,以下の設定を行うことでプログラムの実行を停止できる場合があります。 ただし,この設定で停止した場合,CPUリセットが発生します。
-
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のリセット]カテゴリ
[強制リセットを使用する]プロパティ
[はい]