I/Oレジスタの内容の表示,および値の変更は,次のIOR パネルで行います。
[表示]メニュー→[IOR]を選択してください。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,IOR パネルの項を参照してください。
図 2.49
I/Oレジスタの内容の表示(IOR パネル)
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.12.3.1 I/Oレジスタを検索する
2.12.3.2 I/Oレジスタを整理する
2.12.3.3 値の表示形式を変更する
2.12.3.4 I/Oレジスタの内容を変更する
2.12.3.5 プログラム実行中にI/Oレジスタの内容を表示/変更する
2.12.3.6 I/Oレジスタの表示内容を保存する