ツールバーの次のボタンにより,このパネルの表示形式を変更することができます。
| 
表記 | 
値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 自動 | 
このパネル上の値の表記を変数ごとの規定値で表示します(デフォルト)。 | 
| 
 16進数 | 
このパネル上の値を16進数で表示します。 | 
| 
 10進数 | 
このパネル上の値を10進数で表示します。 | 
| 
 8進数 | 
このパネル上の値を8進数で表示します。 | 
| 
 2進数 | 
このパネル上の値を2進数で表示します。 | 
| 
エンコード | 
文字列変数のエンコードを変更する次のボタンを表示します。 | 
| 
  | 
 ASCII | 
このパネル上の文字列変数をASCIIコードで表示します(デフォルト)。 | 
| 
 Shift_JIS | 
このパネル上の文字列変数をShift_JISコードで表示します。 | 
| 
 EUC-JP | 
このパネル上の文字列変数をEUC-JPコードで表示します。 | 
| 
 UTF-8 | 
このパネル上の文字列変数をUTF-8コードで表示します。 | 
| 
 UTF-16 | 
このパネル上の文字列変数をUTF-16コードで表示します。 |